Schutz der elektrischen Energieverteilung
Einführung
MicroLogic B-Auslöseeinheiten sind für den Schutz vor Überstrom und Erdschlussströmen ausgelegt.
Beschreibung
Bei der Auswahl der Schutzkenndaten sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
-
Überströme (Überlast und Kurzschlüsse) und potenzielle Erdschlussströme
-
Leiter, die geschützt werden müssen
-
Koordination und Selektivität zwischen den Geräten
-
Vorhandensein von Oberschwingungsströmen
Die Schutzkenndaten können auf einer Auslösekennlinie dargestellt werden, die die Auslösezeit des Leistungsschalters als Funktion des gemessenen Stroms und der Schutzeinstellungen anzeigt. Die Schutzeinstellungen werden nach dem Bemessungsstrom In der MicroLogic B-Auslöseeinheit vorgenommen.
Bemessungsstrom In
Die Schutzeinstellbereiche hängen vom Bemessungsstrom In ab, der durch den in der MicroLogic B-Auslöseeinheit eingesteckten Steckkontakt definiert wird.
Der Sensorstecker kann ausgetauscht oder geändert werden. Der mechanische Schutz vor Fehlzuordnung verhindert den Einbau eines Sensorsteckers, der nicht mit dem Rahmen des Leistungsschalters kompatibel ist.
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Sensorstecker.
|
In |
Bestellreferenz |
Bemessungsbetriebsstrom |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTZ1 |
MTZ2 |
|||||||||||||
|
06 |
08 |
10 |
12 |
16 |
08 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
||
|
400 A |
LV855114 |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
630 A |
LV855115 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
|
800 A |
LV855116 |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
|
1.000 A |
LV855117 |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
|
1.250 A |
LV855118 |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
|
1.600 A |
LV855119 |
– |
– |
– |
– |
✔ |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
2.000 A |
LV855120 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
2.500 A |
LV855121 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
3.200 A |
LV855122 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
|
4.000 A |
LV855123 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
MicroLogic 2.0 B-Auslöseeinheit
MicroLogic 2.0 B-Auslöseeinheiten bieten:
-
Überlastschutz (Ir)
-
Unverzögerten Überstromschutz (Isd)
Die Schutzfunktionen von MicroLogic 2.0 B-Auslöseeinheiten sind ohne Hilfsspannungsversorgung funktionsfähig. Die Auslöseeinheit wird über den durch den Leistungsschalter fließenden Strom versorgt.
MicroLogic 5.0 B-Auslöseeinheit
MicroLogic5.0 B-Auslöseeinheiten bieten:
-
Überlastschutz (Ir)
-
Kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz (Isd)
-
Unverzögerten Überstromschutz (Ii)
Die Schutzfunktionen von MicroLogic 5.0 B-Auslöseeinheiten sind ohne Hilfsspannungsversorgung funktionsfähig. Die Auslöseeinheit wird über den durch den Leistungsschalter fließenden Strom versorgt.
MicroLogic 6.0 B-Auslöseeinheit
MicroLogic6.0 B-Auslöseeinheiten bieten:
-
Überlastschutz (Ir)
-
Kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz (Isd)
-
Unverzögerten Überstromschutz (Ii)
-
Erdschlussschutz (Ig)
Die Schutzfunktionen von MicroLogic 6.0 B-Auslöseeinheiten sind ohne Hilfsspannungsversorgung funktionsfähig. Die Auslöseeinheit wird über den durch den Leistungsschalter fließenden Strom versorgt.
Unverzögerter Überstromschutz DIN / DINF
DIN / DINF sind interne Schutzfunktionen, die verwendet werden, wenn der Kurzschlussstrom die Widerstandsgrenze des Leistungsschalters erreicht. Diese Schutzfunktionen sind nicht einstellbar und dürften unter normalen Betriebsbedingungen kaum ausgelöst werden.