DOCA0216DE-00

Pact Series - Master-Produktreihe

Zukunftssichere Anlagen mit der PacT Series von Schneider Electric für Nieder- und Mittelspannungsgeräte. Die auf der legendären Innovation von Schneider Electric basierende Pact Series umfasst erstklassige Leistungsschalter, Lasttrennschalter, Fehlerstromschutzeinrichtungen und Sicherungen für alle Standard- und Spezialanwendungen. Die Pact Series bietet eine robuste Leistung innerhalb der mit EcoStruxure kompatiblen Schaltanlage, von 16 bis 6300 A bei Niederspannung und bis zu 40,5 kV bei Mittelspannung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?