Austausch der internen Batterie
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Gehen Sie wie folgt vor, um die interne Batterie auszuwechseln:
- Entfernen Sie die Frontabdeckung des Leistungsschalters wie in der mit dem Leistungsschalter gelieferten Kurzanleitung beschrieben.
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung: Führen Sie eine
kleine Schraubendreherklinge in die Aussparung des Batteriegehäuses
ein und drehen Sie sie, um die Abdeckung des Batteriegehäuses
aus der Auslöseeinheit zu schieben.
- Entnehmen Sie die Batterie.
- Setzen Sie eine neue Battierie ein. Stellen Sie sicher,
dass die Polung richtig ist.
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.
- Drücken Sie die Test/Reset-Taste, um die neue Batterie zu überprüfen.
- Bringen Sie die Frontabdeckung des Leistungsschalters wie
in der mit dem Leistungsschalter gelieferten Kurzanleitung beschrieben
wieder an.
GEFAHRGEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN- Bringen Sie die Frontabdeckung des Leistungsschalters vor dem Einschalten des Leistungsschalters wieder an, um den Zugriff auf spannungsführende Klemmen zu verhindern.
- Bei der Montage der Frontabdeckung dürfen die Drähte nicht eingeklemmt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.