DOCA0216DE-00

Einstellen des Neutralleiterschutzes

Stellen Sie den Typ des Neutralleiterschutzes über den Wahlschalter mit drei Positionen an vierpoligen MasterPact MTZ-Leistungsschaltern ein.

  1. Abdeckung für Neutralleiterschutz, Schalter mit 3 Positionen.


Gehen Sie wie folgt vor, um den Typ des Neutralleiterschutzes einzustellen:

  1. Entfernen Sie die Schalterabdeckung.

  2. Wählen Sie den Schutztyp aus.

  3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?