DOCA0216DE-00

QR-Code

Wenn der QR-Code auf der Vorderseite einer MicroLogic B-Auslöseeinheit mit einem Smartphone gescannt wird, auf dem ein QR-Codeleser ausgeführt wird und das mit dem Internet verbunden ist, wird die Go2SE-Webseite angezeigt. Die Landingpage enthält Informationen zum Gerät sowie eine Liste mit Menüs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?