DOCA0216DE-00

Einstellen des unverzögerten Schutzes für MicroLogic 2.0 B

Der Ansprechwert für den unverzögerten Schutz Isd wird über die Multipositionswahlschalter Ir und Isd an der Vorderseite der MicroLogic B-Auslöseeinehit eingestellt.

Der Einstellwert wird in einem Vielfachen von Ir ausgedrückt.

  1. Stellen Sie zuerst den Langzeitschutz ein. Der Ansprechwert für die Einstellung ist Ir.

  2. Drehen Sie den Isd-Multipositionswahlschalter auf den gewünschten Wert.

  3. Isd = Isd-Einstellung x Ir.

Die Isd-Einstellwerte lauten: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Genauigkeit: +/-10 %

HINWEIS: Die Auslösezeit kann nicht eingestellt werden. Die Auslösezeiten sind wie folgt:
  • Maximal zurücksetzbare Zeit: 20 ms

  • Maximale Ausschaltzeit: 80 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?