DOCA0216DE-00

LED zur Anzeige der Auslöseursache (MicroLogic 6.0 B)

LED Beschreibung

Auslösung durch Langzeitschutz

Auslösung durch kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz

Auslösung durch Erdschlussschutz

Auslösung durch automatischen Schutz

HINWEIS: Die Batterie hält die Anzeige der Auslöseursachen aufrecht. Wenn keine Anzeige vorhanden ist, überprüfen Sie die Batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?