DOCA0216DE-00

Interne Batterie (MicroLogic6.0 B)

Die interne Batterie versorgt die LEDs zur Anzeige der Auslöseursachen an einer MicroLogic 6.0 B-Auslöseeinheit.

Die interne Batterie der MicroLogic B-Auslöseeinheit kann vor Ort ausgetauscht werden, wenn sie entladen ist.

Bestellen Sie eine neue Batterie über die Schneider Electric-Katalognummer LV833593SP.

  • Lithiumbatterie

  • 1,22 AA, 3,6 V, 850 mA/h

  • SAFT LS3 SONNENSCHEIN TEL-S

  • Lebensdauer 10 Jahre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?