DOCA0216DE-00

Prüfen des Erdschlussschutzes

Prüfen Sie die Funktionsweise des Erdschlussschutzes wie folgt:

  1. Vergewissern Sie sich, dass der Leistungsschalter geschlossen ist.
  2. Verwenden Sie einen dünnen Schraubendreher, um kurz (< 1 s) die Test-Taste (TEST button) an der Vorderseite der MicroLogic B-Auslöseeinheit zu drücken.
  3. Der Leistungsschalter wird ausgelöst.
  4. Wenn der Leistungsschalter nicht ausgelöst wird, wenden Sie sich an Ihren Außendienstvertreter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?