Unverzögerter Kurzschlussschutz (I oder ANSI 50)
Einführung
Der unverzögerte Kurzschlussschutz schützt die Anlage gegen Phasen-Phasen-, Phasen-Neutralleiter- und Phasen-Erde-Kurzschlüsse. Der Schutz wird mit einer festgelegten Zeitkennlinie ausgeführt. Er löst ohne zusätzliche Verzögerung aus, sobald der Einstellstrom überschritten wird.
Verfügbarkeit
Der unverzögerte Kurzschlussschutz ist verfügbar mit:
-
MicroLogic Auslöseeinheiten 2.0 B, 5.0 B und 6.0 B
-
3- und 4-poligen Leistungsschaltern
Er wird über den Strom versorgt, der durch die internen Stromwandler des Leistungsschalters fließt, und benötigt keine zusätzliche externe Spannungsversorgung.
Funktionsprinzip
Der unverzögerte Kurzschlussschutz bestimmt den Kurzschlussstrom, bei dem der Leistungsschalter ohne beabsichtigte Zeitverzögerung auslöst.
Der unverzögerte Kurzschlussschutz überschreibt den kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz, wenn die unverzögerte Kurzschlussauslösung auf dieselbe oder eine niedrigere Einstellung eingestellt ist als die kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung.