DOCA0216DE-00

Typ der Auslöseeinheit

Der folgende Code gibt den Typ der MicroLogic-Auslöseeinheit an:

  • Die Nummer (z. B. 6.0) legt die von der Auslöseeinheit bereitgestellten Schutzfunktionen fest.

  • Der Buchstabe (B) gibt die Baureihe der Auslöseeinheit an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?