Enclavamiento del chasis en cualquier posición
Descripción
El chasis se puede enclavar en cualquier posición (enchufado, test o desenchufado).
Esta función de bloqueo requiere una adaptación mecánica del chasis, que se explica en el procedimiento siguiente.
Cuando el chasis está enclavado, la manivela no se puede insertar en la inserción de la manivela de enchufado.
El chasis se puede enclavar en cualquier posición:
-
Mediante un máximo de tres candados con una armella de 5-8 mm de diámetro de serie.
-
Mediante uno o dos candados opcionales.
Se pueden usar cerraduras además de los candados.
Enclavamiento del chasis VSPD mediante el accesorio de cerradura
El enclavamiento del chasis mediante el accesorio de cerradura y los procedimientos de enclavamiento y desenclavamiento son los mismos que para el enclavamiento del chasis en posición desenchufado.
Adaptación del chasis
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Al instalar o retirar el aparato, es necesario que el
chasis esté bien fijado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Use este procedimiento para adaptar el mecanismo de enclavamiento del chasis de modo que se pueda enclavar el chasis en cualquier posición.
|
Paso |
Descripción |
|---|---|
|
1 |
Extracción de la placa de identificación del bornero y la cubierta frontal del chasis. (Consulte el procedimiento siguiente) |
|
2 |
|
|
3 |
Reinstalación de la cubierta frontal del chasis y de la placa de identificación del bornero. |
Extracción de la placa de identificación del bornero y de la cubierta frontal del chasis
Antes de iniciar el procedimiento, compruebe que el interruptor automático está en la posición de desconexión y extraiga el interruptor automático del chasis.
PELIGRO