DOCA0285ES-04

Identificación del interruptor automático

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Identificación

El interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3 puede identificarse en los siguientes lugares:

  • Placa de características del interruptor automático

  • Código QR situado en la parte frontal de la unidad de control del interruptor automático

  • Etiquetas de identificación en el interruptor automático y en el chasis

A Etiqueta de identificación del producto

B Etiqueta comprobada del producto

C Etiqueta de tensiones accesorias

D Placa de características

E Código QR para acceder a información sobre el producto

Etiqueta de identificación del producto

Leyenda

Descripción

Explicación

A

Código del producto

El código de producto es una línea de código que representa la configuración completa de un interruptor automático MasterPacT. Se genera automáticamente para cada interruptor automático MasterPacT después de completar la configuración con la herramienta de configuración Product Selector.

El código de producto aparece en la factura y en los documentos de entrega, así como en las etiquetas de embalaje y del interruptor automático MasterPacT.

El código de producto se puede introducir en la herramienta de configuración Product Selector, que genera la configuración completa del interruptor automático MasterPacT.

B

Números de identificación internos de Schneider Electric

C

Descripción del interruptor automático

En la descripción del interruptor automático se especifican las siguientes características:

  • Rango

  • Valor nominal

  • Nivel de rendimiento

  • Número de polos

  • Tipo de unidad de control

D

Logotipos de certificación

Los logotipos de las certificaciones obligatorias del interruptor automático.

E

Número de serie del interruptor automático

El número de serie del interruptor automático viene definido por la secuencia PPYYWWDNNNN, en la que:

  • PP: Código de planta

  • YY: Año de fabricación

  • WW: Semana de fabricación

  • D: Día de la semana de la fabricación (lunes = 1)

  • NNNN: Número de producción del interruptor automático en el día Va desde 0001 hasta 9999.

Por ejemplo, PP240730064 es el sexagésimo cuarto interruptor automático fabricado en la planta PP el miércoles, 14 de febrero de 2024.

Etiqueta de comprobación del producto

Leyenda

Descripción

Explicación

F

Número de serie del interruptor automático

Véase la explicación en la tabla anterior.

G

Código de fecha de prueba del interruptor automático

El código de fecha de prueba del interruptor automático viene definido por la secuencia PPYYWWD HH:MM, en la que:

  • PP: código de planta

  • YY: año de prueba

  • WW: semana de prueba

  • D: día de la semana de prueba (lunes = 1)

  • HH:MM: la hora de prueba, en horas y minutos

Etiqueta de tensiones de accesorios

La etiqueta de tensiones de accesorios indica la tensión de los accesorios instalados en el interruptor automático y que tienen que conectarse a una fuente de alimentación.

Placa de características

La placa de características con la información del interruptor automático se encuentra en la cubierta frontal del interruptor automático.

A Tamaño del interruptor automático y corriente nominal x 100 A

B Ui: tensión nominal de aislamiento

C Ue: tensión nominal de funcionamiento

D Frecuencia

E Tipo de interruptor automático, adecuado para el aislamiento

F Ics: capacidad de corte de cortocircuito nominal en servicio

G Icw: corriente nominal de resistencia de corta duración

H Estándares

I Nivel de rendimiento

J Uimp: tensión nominal de resistencia a impulsos

K Icu: poder de corte en servicio último

L Categoría de selectividad según IEC 60947-2

Código QR

Si el código QR de la parte frontal de un interruptor automático MasterPacT MTZ se escanea con un smartphone que tenga instalado un lector de códigos QR y esté conectado a Internet, se mostrará la página de destino Go2SE.

En la página de destino se muestra lo siguiente:

  • Información sobre la unidad de control MicroLogic Active, incluida la información de trazabilidad.

  • ID de Zigbee y código de instalación de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP.

  • Una lista de menús.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?