DOCA0285ES-04

Enclavamiento de las pantallas aislantes del dispositivo MasterPacT MTZ3

Uso del accesorio de indicador y enclavamiento de la posición de la pantalla

Paso

Acción

1

Extraiga del slot los tiradores del brazo de señalización de la pantalla.

2

Inserte el candado en el tirador y ciérrelo.

3

Compruebe que las pantallas aislantes no se abran cuando se pulsa en el actuador.

Uso de las cuñas de enclavamiento

Paso

Acción

1

Retire las cuñas de enclavamiento que se guardan en el chasis.

2

Coloque una cuña de enclavamiento en cada uno de los mecanismos de pantalla. Un mecanismo de pantalla por fase:

  • Tres cuñas de enclavamiento para bloquear las pantallas aislantes del dispositivo 3P

  • Cuatro cuñas de enclavamiento para bloquear las pantallas aislantes del dispositivo 4P

3

Inserte un candado en cada tirador de cuña de enclavamiento y ciérrelo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?