DOCA0285ES-04

Pruebas de comunicación por cable

@TW: This topic is present in DOCA0284 and DOCA0285 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Las pruebas de comunicación por cable son necesarias para los interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active y el módulo BCIM.

Prueba de red de comunicación

Utilice el cliente de usuario final Modbus para probar la red de comunicación entre los aparatos comunicantes del proyecto:

  • Interruptores conectados a la red Ethernet a través de una interfaz IFE o EIFE Ethernet.

  • Interruptores automáticos conectados a una red de línea serie Modbus desde una interfaz IFM.

  • Interruptores automáticos conectados a una red de línea serie Modbus a través de una interfaz IFM apilada en un servidor IFE Ethernet.

Paso

Acción

1

Con el interruptor automático en posición cerrada, lea el registro de estado del interruptor automático Modbus para comprobar que indica que está cerrado.

2

Pulse el botón pulsador de apertura situado en la parte frontal del interruptor automático.

3

Lea el registro de estado del interruptor automático Modbus para comprobar que indica que está abierto.

Consulte DOCA0384•• Interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Comunicación Modbus  -Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Pruebas de control remoto

Si el interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active puede abrirse y cerrarse a distancia a través de la red de comunicación por cable, utilice la siguiente prueba para comprobar que el control remoto funciona correctamente:

Paso

Acción

1

Con el interruptor automático en posición cerrada, lea el registro de estado del interruptor automático Modbus para comprobar que indica que está cerrado.

2

Envíe un comando de control remoto Modbus para abrir el interruptor automático.

3

Lea el registro de estado del interruptor automático Modbus para comprobar que indica que está abierto.

Consulte DOCA0384•• Interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Comunicación Modbus  -Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?