DOCA0285ES-04

Enclavar el interruptor automático en posición abierta mediante cerraduras

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

Se pueden usar cerraduras opcionales:

  • Para enclavar un interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3 en posición abierta. Si el interruptor automático está enclavado, no se puede cerrar localmente con el botón pulsador de cierre ni de forma remota.

  • Para enclavar varios interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3 con la misma llave.

Para poder usar cerraduras para enclavar el interruptor automático en posición abierta, se necesita un accesorio opcional de enclavamiento en posición abierta.

NOTA: Este accesorio no es compatible con el accesorio de enclavamiento con candado en posición abierta VCPO. Los dos accesorios no pueden utilizarse al mismo tiempo.

Accesorio de enclavamiento en posición abierta VSPO

El accesorio de enclavamiento en posición abierta es un accesorio opcional que se monta en la parte frontal del interruptor automático.

El accesorio de enclavamiento con cerradura en posición abierta se puede instalar con:

  • Una cerradura

  • Dos cerraduras con llaves idénticas o diferentes

Se pueden instalar los tipos siguientes de cerraduras:

Cerradura Ronis

Cerradura Profalux

Cerradura Castell (cerradura no suministrada)

Cerradura Kirk (cerradura no suministrada)

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE16146.

Enclavar el interruptor automático en posición abierta

En el caso de los interruptores automáticos equipados con dos cerraduras, basta con utilizar una llave para bloquear el interruptor automático en la posición abierta.

Paso

Acción

1

Mantenga pulsado el botón pulsador de apertura.

2

Con el botón pulsador de apertura pulsado, gire la llave hacia la izquierda para bloquear el interruptor automático.

3

Retire la llave.

4

Suelte el botón pulsador de apertura.

5

Compruebe que el interruptor automático esté bloqueado en la posición abierta y que no se pueda cerrar localmente con el botón pulsador de cierre ni de forma remota.

Desenclavar el interruptor automático

En el caso de los interruptores automáticos equipados con dos cerraduras, se deben insertar ambas llaves en las cerraduras para desenclavarlos.

Paso

Acción

1

Ponga la llave en la cerradura con llave.

2

Gire la llave hacia la derecha para desenclavar el interruptor automático.

3

Presione el botón pulsador de cierre para cerrar el interruptor automático.

NOTA: La llave permanecerá cautiva en la cerradura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?