DOCA0285ES-04

Bloqueo de las pantallas aislantes

Descripción

Las pantallas aislantes pueden bloquearse en posición cerrada de modo que la pieza móvil de un interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3 no se pueda conectar a su chasis.

Las pantallas aislantes se pueden bloquear con candados de un diámetro máximo de 5 a 8 mm:

  • Ya sea dentro del chasis mediante las cuñas de enclavamiento suministradas en el chasis

  • O en la parte frontal del chasis mediante el accesorio opcional de indicador y enclavamiento de la posición de la pantalla VIVC

Las pantallas aislantes superior e inferior de los interruptores automáticos MasterPacT MTZ2 pueden bloquearse de forma independiente o conjunta.

Las pantallas aislantes superior e inferior de los interruptores automáticos MasterPacT MTZ3 se pueden bloquear de forma conjunta.

Accesorio de indicador y enclavamiento de la posición de la pantalla VIVC

Use el accesorio de indicador y enclavamiento de la posición de la pantalla para realizar las funciones siguientes:

  • Indicar la posición de cada pantalla aislante: abierta o cerrada.

  • Poner con candado en la posición cerrada una o las dos pantallas aislantes del aparato MasterPacT MTZ2 con la pieza móvil en la posición de desconexión o de test.

  • Poner con candado en la posición cerrada todas las pantallas aislantes del aparato MasterPacT MTZ3 con la pieza móvil en posición de desconexión o de test.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35478.

Cuñas de enclavamiento

Las cuñas de enclavamiento permiten el enclavamiento de las pantallas aislantes en el interior del chasis. Las cuñas de enclavamiento se entregan con cada chasis de manera estándar y se pueden guardar en el chasis:

  • Hay dos cuñas de enclavamiento en un MasterPacT MTZ2

  • Hay tres o cuatro cuñas de enclavamiento en un dispositivo MasterPacT MTZ3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?