Cerrar el interruptor automático
Condiciones de cierre
Para cerrar el interruptor automático, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
-
El interruptor automático está abierto ().
-
El muelle resorte de cierre está cargado.
-
El interruptor automático está preparado para cerrar y se muestra .
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático en caso
de fallo eléctrico. Verifíquelo primero y, si es necesario,
repare los equipos situados aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Cerrar el interruptor automático
En las tablas siguientes se muestran las distintas formas de cerrar el interruptor automático en los diferentes modos de control disponibles.
El interruptor automático se puede cerrar de las formas siguientes en todos los modos de control:
Además, el interruptor automático se puede cerrar de las siguientes maneras si se ha configurado Auto Local o Auto Remote control mode.
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
|
Tipo de cierre |
Modo de control |
Accesorios |
Acción de cierre |
|---|---|---|---|
|
A través del módulo BCIM |
Auto Local |
|
Pulse el botón pulsador externo que está conectado a la bobina de cierre comunicante XF a través de un canal de E/S BCIM. Esta acción de apertura solo se permite si:
|
|
A través de la pantalla FDM121 |
Auto Local |
|
Envíe un comando para cerrar el interruptor automático desde la pantalla FDM121 conectada localmente al interruptor automático a través del sistema ULP. Esta acción de apertura solo se permite si se ha configurado Auto Local control mode. |
|
A través de la comunicación Modbus |
Auto Remote |
|
Envíe un comando de cierre del interruptor automático a través de la red de comunicación Modbus. Esta acción de cierre solo se permite si se ha configurado Auto Remote control mode. Consulte DOCA0384•• Interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Comunicación Modbus -Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía. |
|
Mediante las páginas web de IFE/EIFE |
Auto Remote |
|
Envíe un comando de cierre al interruptor automático desde la página web de control de IFE/EIFE. Esta acción de cierre solo se permite si se ha configurado Auto Remote control mode. Consulte el documento correspondiente en Documentos relacionados al principio de esta guía:
|
Si el aparato no se abre, consulte Detección y reparación de averías de MasterPacT MTZ.
PELIGRO