DOCA0105FR-10

Commandes de configuration des opérations du disjoncteur

Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes de configuration des opérations du disjoncteur, avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants :

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Open circuit breaker (Ouvrir le disjoncteur) Ouvrir le disjoncteur

904

Administrateur ou Opérateur

Fermer le disjoncteur Fermer le disjoncteur

905

Administrateur ou Opérateur

Configurer l'inhibition de fermeture du disjoncteur Configurer l'inhibition de fermeture du disjoncteur

910

Administrateur ou Opérateur

Ouvrir le disjoncteur

Pour ouvrir le disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

904

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

NOTE: Après exécution de la commande d'ouverture du disjoncteur, vérifiez que celui-ci est bien ouvert au registre 32001.

Fermer le disjoncteur

Pour fermer le disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

905

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

NOTE: Après exécution de la commande de fermeture du disjoncteur, vérifiez que celui-ci est bien fermé au registre 32001.

Configurer l'inhibition de fermeture du disjoncteur

Pour activer ou inhiber la commande de fermeture du disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

910

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

13

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43-0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Fermeture du disjoncteur inhibée par la communication :

  • 0 = Activation de la commande de fermeture

  • 1 = Inhibition de la commande de fermeture

0x1F46

8007

INT16U

1

Origine de la commande :

  • 1 = commande d'activation/d'inhibition de la fermeture du disjoncteur par un contrôleur distant via le réseau de communication

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?