DOCA0105FR-10

Historique d'événements

Description générale

Les registres d'historique des événements décrivent les 100 derniers événements produits. Le format de l'historique des événements correspond à une série de 100 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant un événement.

Une requête de lecture de 5 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers événements, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'événement.

Par exemple, une requête de lecture de 5 x 3 = 15 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements d'événement de l'historique des événements :

  • Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'événement (événement le plus récent).

  • Les 5 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'événement.

  • Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'événement.

Il existe 2 historiques des événements, 1 par IO module.

IO Module

Adresse

Registre

Description

IO 1

0x39A7–0x39AB

14760-14764

Enregistrement d'événement 1 (le plus récent)

0x39AC–0x39B0

14765-14769

Enregistrement d'événement 2

0x39A7+5x(n-1)–0x39AB+5x(n-1)

14760+5x(n-1)–14764+5x(n-1)

Enregistrement d'événement n

0x3B96–0x3B9A

15255-15259

Enregistrement d'événement 100

IO 2

0x455F–0x4563

17760-17764

Enregistrement d'événement 1 (le plus récent)

0x4564–0x4568

17765-17769

Enregistrement d'événement 2

0x455F+5x(n-1)–0x4563+5x(n-1)

17760+5x(n-1)-17764+5x(n-1)

Enregistrement d'événement n

0x474E–0x4752

18255-18259

Enregistrement d'événement 100

NOTE: L'historique des événements des modules d'E/S connectés à un disjoncteur MasterPact MTZ peut également être lu à l'aide de la commande Obtenir les événements.

Enregistrement d'événement

Une requête de lecture de bloc de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'événement. L'ordre et la description des registres des enregistrements d'événement de IO 2 sont les mêmes que pour IO 1 :

Enregistrement d'événement 1 (le plus récent)

Registre

Adresse

L/E

Type

Description

0x39A7

14760

L

INT16U

Code d'événement des modules IO 1 et IO 2

0x39A8-0x39AA

14761–

14763

L

ULP DATE

Date et heure de l'événement

0x39AB

14764

L

INT16U

Type d'événement

MSB = 0 (réservé)

Apparition de l'événement : LSB = 1

Achèvement de l'événement : LSB = 2

Définition des alarmes

Les alarmes sont des événements spécifiques qui doivent être réinitialisés.

Le mode de réinitialisation d'une alarme peut être :

  • automatique : l'alarme est réinitialisée automatiquement lorsqu'elle n'est plus active.

  • manuel : l'alarme est réinitialisée manuellement à l'aide du bouton-poussoir de test/acquittement situé sur la face avant du module IO et lorsque l'alarme n'est plus active.

  • distant : l'alarme est réinitialisée à distance à l'aide de la commande Reset (Réinitialiser) via l'interface de communication et lorsque l'alarme n'est plus active.

Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère l'affichage de l'alarme sur l'afficheur FDM121 :

  • Aucune priorité = N/A (non affecté)

  • priorité basse = 1. Aucune alarme n'est affichée sur l'afficheur FDM121.

  • priorité moyenne = 2. Le voyant de l'afficheur FDM121 est allumé en continu.

  • priorité haute = 3. Le voyant de l'afficheur FDM121 clignote et une fenêtre contextuelle indique que l'alarme s'est déclenchée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?