DOCA0105FR-10

Description

Communication Modbus

L'option de communication Modbus permet de connecter des disjoncteurs Schneider Electric basse tension à un superviseur ou à tout autre dispositif disposant d'un canal de communication Modbus maître.

L'option de communication Modbus est disponible pour les disjoncteurs MasterPact MTZ dotés de l'unité de contrôle MicroLogic X et du module de port ULP.

Les disjoncteurs MasterPact MTZ peuvent être raccordés :

  • à un réseau de liaison série RS 485 à l’aide du protocole Modbus via une interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur avec numéro de référence LV434000

  • à un réseau Ethernet à l’aide du protocole Modbus TCP/IP via des interfaces dédiées telles que :

    • l'interface Ethernet IFE pour un disjoncteur.

    • le serveur de tableau Ethernet IFE .

    • l'interface Ethernet intégrée EIFE pour le disjoncteur débrochable MasterPact MTZ .

Accès aux fonctions

L'option de communication Modbus donne accès à un grand nombre de fonctions, notamment :

  • la lecture des données de diagnostic et de mesure ;

  • la lecture des conditions d'état et des opérations à distance ;

  • le transfert des événements horodatés ;

  • l'affichage des réglages de protection ;

  • la lecture des données d'identification et de configuration des disjoncteurs ;

  • la commande à distance du disjoncteur ;

  • le réglage de l'horloge et la synchronisation.

Cette liste varie selon la composition de l'unité modulaire intelligente (type de disjoncteur, d'unité de contrôle MicroLogic , module d'interface d'entrée/sortie IO, etc.) et les fonctions activées.

Convention

Les phases électriques phase 1, phase 2 et phase 3 couvrent les normes CEI et UL, avec les équivalences suivantes :

Norme CEI

Norme UL

Phase 1

Phase a

Phase 2

Phase b

Phase 3

Phase c

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?