DOCA0105FR-10

Registres propres à l'interface EIFE

Alarmes de châssis

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3997

14744

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14745 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3998

14745

R

INT16U

Registre des alarmes de gestion de châssis

0

Ecart de position du châssis

1

Aucun débrochage durant les 11 derniers mois

2

Le châssis a atteint le nombre maximal d'opérations.

3

La durée de vie restante du châssis est inférieure au seuil d'alarme

4

Une nouvelle unité de contrôle MicroLogic a été détectée

5–15

Réservé

Gestion de châssis

Le tableau décrit les registres relatifs à la fonction de gestion de châssis exécutée par l'interface Ethernet intégrée EIFE .

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3BC3

15300

R-RC

INT16U

Validité de chaque bit du registre 15301 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3BC4

15301

R-RC

INT16U

Etat du châssis

0–7

Réservé

8

Equipement en position débroché (CD)

9

Equipement en position embroché (CE)

10

Equipement en position Test (CT)

11–15

Réservé

0x3BC5–0x3BC6

15302–15303

R-RC-WC

INT32U

0–65534

Compteur de position châssis embroché

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis embroché.

0x3BC7–0x3BC8

15304–15305

R-RC-WC

INT32U

0–65534

Compteur de position châssis débroché

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis débroché.

0x3BC9–0x3BCA

15306–15307

R-RC-WC

INT32U

0–65534

Compteur de position châssis test

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position de châssis Test.

0x3BCB–0x3BCE

15308–15311

R-RC

DATETIME

Horodatage de la dernière modification de la position châssis Embroché

0x3BCF–0x3BD2

15312–15315

R-RC

DATETIME

Horodatage de la dernière modification de la position châssis Débroché

0x3BD3–0x3BD6

15316–15319

R-RC

DATETIME

Horodatage de la dernière modification de la position de châssis Test

0x3BD7–0x3BD8

15320–15321

R-WC

INT32U

Temps de fonctionnement depuis la dernière maintenance de graissage

0x3BD9–0x3BDA

15322–15323

R-WC

INT32U

Temps de fonctionnement depuis le dernier changement en position embroché

0x3BDB

15324

R

INT16U

0-65534

Compteur de regraissage de contact du châssis

0x3BDC–0x3BE0

15325–15329

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?