DOCA0105FR-10

Paramètres du matériel

Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les paramètres du matériel et les registres concernant le module IO.

IO Module

Adresses

Registres

IO 1

0x38FD–0x3902

14590-14595

IO 2

0x44B5–0x44BA

17590-17595

Paramètres du matériel pour IO 1

L'ordre et la description des registres de paramètres du matériel pour IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x38FD

14590

L

INT16U

1-9

Position actuelle du commutateur rotatif de l'application :

  • 1 = position 1

  • 2 = position 2

  • 3 = position 3

  • 4 = position 4

  • 5 = position 5

  • 6 = position 6

  • 7 = position 7

  • 8 = position 8

  • 9 = position 9

0x38FE

14591

L

INT16U

0-1

Position du cadenas de configuration à distance :

  • 0 = Déverrouillage

  • 1 = Verrouillage

0x38FF

14592

L

INT16U

0-1

Position du micro-commutateur SW1 :

  • 0 = IO 1

  • 1 = IO 2

0x3900

14593

Réservé

0x3901

14594

L

INT16U

1-9

Dernière application validée définie par le bouton de test situé sur la face avant du module IO :

  • 1 = position 1

  • 2 = position 2

  • 3 = position 3

  • 4 = position 4

  • 5 = position 5

  • 6 = position 6

  • 7 = position 7

  • 8 = position 8

  • 9 = position 9

0x3902

14595

L

INT16U

1-9

Dernière application validée par le logiciel EcoStruxure Power Commission  :

  • 1 = position 1

  • 2 = position 2

  • 3 = position 3

  • 4 = position 4

  • 5 = position 5

  • 6 = position 6

  • 7 = position 7

  • 8 = position 8

  • 9 = position 9

0x3903-0x3904

14596–

14597

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?