DOCA0105FR-10

Commandes de configuration de paramètres de mesure

Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes de configuration des paramètres de mesure, avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants :

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Configurer la configuration du signe de flux de puissance Définir la configuration du signe de flux de puissance

47240

Administrateur

Configurer la convention du signe de facteur de puissance Configurer la convention du signe de facteur de puissance

47241

Administrateur

Configurer le mode d'accumulation d'énergie Configurer le mode d'accumulation d'énergie

47242

Administrateur

Configurer les paramètres de demande de courant Configurer les paramètres de demande de courant

47243

Administrateur

Configurer les paramètres de demande de puissance Configurer les paramètres de demande de puissance

47244

Administrateur

Définir la configuration du signe de flux de puissance

Pour définir la configuration du signe de la puissance, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47240

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–1

Signe de puissance

  • 0 = direct ou P+ = la puissance active circule d'amont (haut) en aval (bas) (réglage d'usine)

  • 1 = inversé ou P– = la puissance active circule d'aval (bas) en amont (haut)

Configurer la convention du signe de facteur de puissance

Pour configurer la convention du signe de facteur de puissance, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47241

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0, 2

Convention du signe de facteur de puissance :

  • 0 = CEI

  • 2 = IEEE (réglage d'usine)

Configurer le mode d'accumulation d'énergie

Pour configurer le mode d'accumulation d'énergie, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47242

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0–1

Mode d'accumulation d'énergie :

  • 0 = absolu (réglage d'usine)

  • 1 = signé

Configurer les paramètres de demande de courant

Pour définir la configuration de la demande de courant, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47243

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

min

INT16U

1–60

Intervalle de calcul de la demande de courant

Configurer les paramètres de demande de puissance

Pour définir la configuration de la demande de puissance, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

47244

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

14

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur

0x1F45

8006

INT16U

0

Méthode de calcul de la demande de puissance :

  • 0 = fenêtre glissante

0x1F46

8007

min

INT16U

1-60

Intervalle de calcul de la demande de puissance

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?