DOCA0105FR-10

Valeurs de demande de mesures en temps réel

Valeurs de demande de courant

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x7D9B–0x7D9C

32156–32157

R

A

FLOAT32

Valeur de demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd

0x7D9D–0x7D9E

32158–32159

R

A

FLOAT32

Valeur de demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd

0x7D9F–0x7DA0

32160–32161

R

A

FLOAT32

Valeur de demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd

0x7DA1–0x7DA2

32162–32163

R

A

FLOAT32

Valeur de la demande de courant sur le neutre : IN Dmd (1)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

Valeurs de demande de puissance

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x7DA3–0x7DA4

32164–32165

R

W

FLOAT32

Demande de puissance active totale : P Dmd

0x7DA5–0x7DA6

32166–32167

R

VAR

FLOAT32

Demande de puissance réactive totale : Q Dmd

0x7DA7–0x7DA8

32168–32169

R

VA

FLOAT32

Demande de puissance apparente totale : S Dmd

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?