Sorties numériques
Mappage des registres des sorties numériques
Chaque description de sortie numérique est composée de 60 registres. L'ordre et la description des sorties numériques 2 et 3 sont identiques à ceux de la sortie numérique 1.
|
Module IO |
Numéro de sortie numérique |
Adresses de sortie numérique |
Registres de sortie numérique |
|---|---|---|---|
|
IO 1 |
O1 |
0x3849–0x3884 |
14410–14469 |
|
O2 |
0x3885–0x38C0 |
14470–14529 |
|
|
O3 |
0x38C1–0x38FC |
14530–14589 |
|
|
IO 2 |
O1 |
0x4401–0x443C |
17410–17469 |
|
O2 |
0x443D–0x4478 |
17470–17529 |
|
|
O3 |
0x4479–0x44B4 |
17530–17589 |
Registres de la sortie numérique 1 de IO 1
L'ordre et la description des registres de la sortie numérique 1 de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1 :
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3849 |
14410 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 14411 :
|
|
0x384A |
14411 |
R-WC |
– |
INT16U |
– |
0 |
Réservé |
|
1 |
Etat de la sortie numérique :
|
||||||
|
R |
2 |
Etat forcé de la sortie numérique :
|
|||||
|
3–15 |
Réservé |
||||||
|
0x384B–0x384E |
14412–14415 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage pour la dernière transition de sortie :
|
|
0x384F–0x3850 |
14416–14417 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x3851–0x3852 |
14418–14419 |
R |
– |
INT32U |
1-4294967294 |
– |
Compteur de sortie Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant rencontré au niveau de la sortie. |
|
0x3853–0x3856 |
14420–14423 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière réinitialisation du compteur de sortie |
|
0x3857–0x386E |
14424–14447 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
Identification de la sortie numérique codée sur 45 caractères ASCII |
|
0x386F |
14448 |
R |
– |
INT16U |
0–2 |
– |
Mode de fonctionnement de la sortie(1) :
|
|
0x3870 |
14449 |
R |
s |
INT16U |
0–65534 |
– |
Cyclique pour une valeur en mode temporisé sans auto-maintien(1) Le temps pour la sortie de rester alimentée lorsqu'elle se trouve en mode temporisé sans auto-maintien. (Réglage d'usine = 0) |
|
0x3871 |
14450 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
Type de contact de sortie(1)
|
|
0x3872 |
14451 |
R |
– |
INT16U |
0–2 |
– |
Indique l'état activé/désactivé de la sortie TOR lorsqu'une condition de repli se produit(1)
|
|
0x3873–0x3874 |
14452–14453 |
R |
– |
INT32U |
1-4294967294 |
– |
Valeur de seuil du compteur de sortie(1) Réglage d'usine = 5 000 |
|
0x3875 |
14454 |
R-WC |
– |
INT16U |
0–2 |
– |
Commande simple pour sortie(1)
Valide si les commandes simples sont activées(2). |
|
0x3876–0x3884 |
14455–14469 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission . (2) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes d'activation/de désactivation. |
|||||||