DOCA0105FR-10

Identification de l'interface IFM

Version logicielle de l'interface IFM

Info to writers: This chapter is common to both Masterpact NT/NW and Masterpact MTZ products.

La version logicielle de l'interface IFM débute au registre 11776 et sa longueur maximale est de 8 registres.

La révision du firmware est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000–127)

  • YYY = version mineure (000–255)

  • ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2DDF–0x2DEE

11744-11759

L

CHAÎNE D'OCTETS

Famille d'appareils

6x2DEF–0x2DF0

11760-11767

L

CHAÎNE D'OCTETS

Gamme de produits

0x2DF7–0x2DFE

11768-11775

L

CHAÎNE D'OCTETS

Modèle de produit

0x2DFF–0x2E04

11776-11781

L

CHAÎNE D'OCTETS

Révision du firmware

Numéro de série de l'interface IFM TRV00210 ou STRV00210

Le numéro de série de l'interface IFM TRV00210 ou STRV00210 est composé de 11 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPYYWWDnnnn.

  • PP = code de l'usine

  • YY = année de fabrication (0599)

  • WW = semaine de fabrication (0153)

  • D = jour de fabrication (17)

  • nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (00019999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série de l'interface IFM.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E07

11784

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘PP’

0x2E08

11785

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘05’–‘99’

‘YY’

0x2E09

11786

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘01’–‘53’

‘WW’

0x2E0A

11787

L

CHAÎNE D'OCTETS

D : ‘1’–‘7’

n : ‘0’–‘9’

‘Dn’

0x2E0B

11788

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E0C

11789

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘0’–‘9’

‘n’ (le caractère NULL clôture le numéro de série)

Numéro de série de l’interface IFM LV434000

Le numéro de série de l'interface IFM LV434000 est composé de 17 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPPPPPYYWWDLnnnn0.

  • PPPPPP = code de l'usine (exemple : le code de l'usine BATAM est 0000HL)

  • YY = année de fabrication (0599)

  • WW = semaine de fabrication (0153)

  • D = jour de fabrication (17)

  • L  = numéro de ligne ou de machine (0-9 ou a-z)

  • nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (00019999)

Une requête de lecture de dix registres est nécessaire pour lire le numéro de série de l'interface IFM.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E5C-0x2E5E

11869-11871

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘PPPPPP’

0x2E5F

11872

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘05’–‘99’

‘YY’

0x2E60

11873

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘01’–‘53’

‘WW’

0x2E61

11874

L

CHAÎNE D'OCTETS

D : ‘1’–‘7’

L ‘0’–‘9’ ou ‘a’–‘z

‘DL’

0x2E62

11875

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E63

11876

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E64-0x2E65

11877-11878

L

CHAÎNE D'OCTETS

‘0’

‘0’ (le caractère NULL termine le numéro de série)

Date et heure actuelles

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E73–0x2E76

11892-11895

R-WC

DATETIME

Date et heure actuelles au format DATETIME

0x2E77–0x2E78

11896-11897

L

Secondes

INT32U

0x00–0xFFFFFFFF

Nombre de secondes comptabilisées depuis le dernier démarrage

Identification du produit

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E7C

11901

L

INT16U

Identification du produit = 15146 pour l'interface IFM

Révision matérielle pour l’interface IFM LV434000

La révision matérielle de l'interface IFM LV434000 commence au registre 11922 et a une longueur maximale de 10 registres.

La révision du matériel est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000127)

  • YYY = version mineure (000255)

  • ZZZ = numéro de révision (000255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E91–0x2E96

11922-11927

L

CHAÎNE D'OCTETS

Révision du matériel

Lecture d'identification de produit

La fonction « Read Device Identification » permet d'accéder de façon normalisée aux informations requises pour identifier clairement un équipement. La description se compose d'un ensemble d'objets (chaînes de caractères ASCII).

Une description complète de la fonction « Read Device Identification » est disponible sur www.modbus.org.

Le codage pour l'identification de l'interface IFM est le suivant :

Nom

Type

Description

Nom du fournisseur

CHAÎNE D'OCTETS

'Schneider Electric' (18 caractères)

Code de produit

CHAÎNE D'OCTETS

'LV434000’, 'TRV00210' (1) ou ‘STRV00210’

Révision du firmware

CHAÎNE D'OCTETS

‘XXX.YYY.ZZZ’ de l'interface IFM version 002.002.000

URL du fournisseur

CHAÎNE D'OCTETS

‘https://www.se.com’ (33 caractères)

Nom de produit

CHAÎNE D'OCTETS

'ULP/Modbus-SL communication interface module'

(1) Le code de produit renvoie la valeur ‘TRV00210-L’ lorsque l'interface IFM TRV00210 utilise le micrologiciel IFM hérité. Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide utilisateur MasterPact du protocole Modbus hérité.

@ Adrien > Confirm that 'LV434000' is returned for LV434000 with legacy firmware ??? Define the specificities of data and command for IFM legacy firmware ???

Identification de l'IMU

L'identification de l'IMU peut être définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, les registres d'identification renvoient la valeur 0 (0x0000).

L'afficheur FDM121 affiche les 14 premiers caractères du nom de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2801–0x2820

10242-10273

R-WC

CHAÎNE D'OCTETS

Nom de l'application utilisateur

La longueur maximale est de 64 caractères.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E2F–0x2E38

11824-11833

L

CHAÎNE D'OCTETS

Nom du fournisseur : ‘Schneider Electric’

0x2E39–0x2E42

11834-11843

L

CHAÎNE D'OCTETS

Code de produit = ‘LV434000’, ‘TRV00210’ ou ‘STRV00210’

0x2E43–0x2E44

11844-11845

L

CHAÎNE D'OCTETS

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?