DOCA0105FR-10

Liste des commandes de l'unité de contrôle MicroLogic et codes d'erreur

Liste des commandes

Les commandes de l'unité de contrôle MicroLogic sont effectuées via l'interface de commande. Elles sont regroupées par fonction et type :

Dans les registres de l'unité de contrôle MicroLogic :

  • RC indique les registres qui peuvent être lus par une commande d'obtention

  • WC indique les registres qui peuvent être écrits par une commande de configuration et reconfiguration

Codes d'erreur

Les codes d'erreur générés par les unités de contrôle MicroLogic sont les codes d'erreur génériques.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?