DOCA0105FR-10

Schémas avec disjoncteurs MasterPact MTZ

Description

L'interface IFM est connectée au disjoncteur MasterPact MTZ via son module de port ULP.

Pour plus d'informations, reportez-vous au document DOCA0093EN MasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon RJ45 ULP

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A

Cordon ULP RJ45

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur MasterPact MTZ

Connectez l'interface IFM au module de port ULP sur un disjoncteur MasterPact MTZ en utilisant le cordon ULP.

A

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP RJ45

D

Module à port ULP

E

Disjoncteur fixe MasterPact MTZ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?