DOCA0105FR-10

Etat des entrées et des sorties numériques

Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les adresses d'état des entrées et sorties numériques et les registres concernant le module IO.

Module IO

Adresses

Registres

IO 1

0x3905–0x3908

14598–14601

IO 2

0x44BD–0x44C0

17598–17601

Registres d'état des entrées et des sorties numériques pour IO 1

L'ordre et la description des registres d'état des entrées et des sorties numériques de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3905

14598

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14599 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3906

14599

R

INT16U

Registre d'état de l'entrée numérique :

  • Etat de l'entrée = 0 lorsque l'entrée est inactive

  • Etat de l'entrée = 1 lorsque l'entrée est active

0

Etat I1

1

Etat I2

2

Etat I3

3

Etat I4

4

Etat I5

5

Etat I6

6–15

Réservé

0x3907

14600

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14601 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3908

14601

R–WC

INT16U

Registre d'état de la sortie numérique :

  • Etat de la sortie = 0 lorsque la sortie est inactive

  • Etat de la sortie = 1 lorsque la sortie est active

0

Etat O1

1

Etat O2

2

Etat O3

3–15

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?