DOCA0105FR-10

Entrées analogiques

Mappage des registres des entrées analogiques

Le tableau suivant décrit les entrées analogiques, ainsi que les registres et les adresses correspondants du module IO.

Module IO

Adresses d'entrée analogique

Registres d'entrée analogique

IO 1

0x35FF–0x3668

13824–13929

IO 2

0x41B7–0x4220

16824–16929

Registres des entrées analogiques de IO 1

L'ordre et la description des registres des entrées analogiques de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Description

0x35FF–0x3600

13824–13825

Réservé

0x3601–0x3602

13826–13827

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur de température Pt100 du capteur d'entrée analogique (actualisée toutes les secondes)

0x3603

13828

R

INT16U

0–1

Qualité des données de l'entrée analogique

  • 0 = Valide

  • 1 = Non valide

0x3604

13829

Réservé

0x3605–0x3608

13830–13833

R

DATETIME

Horodatage de la dernière modification de +/- 1 °C de la valeur analogique

0x3609–0x360C

13834–13837

Réservé

0x360D–0x360E

13838–13839

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur maximale Pt100 d'entrée analogique

0x360F–0x3610

13840–13841

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur minimale Pt100 d'entrée analogique

0x3611–0x3614

13842–13845

R

DATETIME

Horodatage de la valeur minimale d'entrée analogique enregistrée

0x3615–0x3618

13846–13849

R

DATETIME

Horodatage de la valeur maximale d'entrée analogique enregistrée

0x3619–0x361C

13850–13853

R

DATETIME

Horodatage de la dernière réinitialisation des valeurs min/max d'entrée analogique enregistrée

0x361D–0x361E

13854–13855

R

INT32U

0–65534

Compteur du seuil 1 de température du tableau

Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 1.

0x361F–0x3620

13856–13857

R

INT32U

0–65534

Compteur du seuil 2 de température du tableau

Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 2.

0x3621–0x3622

13858–13859

R

INT32U

0–65534

Compteur du seuil 3 de température du tableau

Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 3.

0x3623–0x363A

13860–13883

R

OCTET STRING

Identification de l'entrée analogique codée sur 45 caractères ASCII(1)

0x363B

13884

R

INT16U

0–2

Type d'entrée analogique(1)

  • 0 = Entrée analogique non valide (réglage d'usine)

  • 1 = Non applicable

  • 2 = Pt100

0x363C

13885

Réservé

0x363D–0x363E

13886–13887

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur de déclenchement du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 50 °C

0x363F–0x3640

13888–13889

R

s

FLOAT32

1–3600

Temporisation du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 10 s

0x3641–0x3642

13890–13891

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur de perte d'information du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 45 °C

0x3643–0x3644

13892–13893

R

s

FLOAT32

1–3600

Temporisation de perte d'information du seuil 1 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 10 s

0x3645–0x3646

13894–13895

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur de déclenchement du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 60 °C

0x3647–0x3648

13896–13897

R

s

FLOAT32

1–3600

Temporisation du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 10 s

0x3649–0x364A

13898–13899

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur de perte d'information du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 55 °C

0x364B–0x364C

13900–13901

R

s

FLOAT32

1–3600

Temporisation de perte d'information du seuil 2 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 10 s

0x364D–0x364E

13902–13903

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur de déclenchement du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 70 °C

0x364F–0x3650

13904–13905

R

s

FLOAT32

1–3600

Temporisation du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 10 s

0x3651–0x3652

13906–13907

R

°C

FLOAT32

-50–250

Valeur de perte d'information du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 65 °C

0x3653–0x3654

13908–13909

R

s

FLOAT32

1–3600

Temporisation de perte d'information du seuil 3 de la température du tableau (Pt100)(1)

Réglage d'usine = 10 s

0x3655–0x3656

13910–13911

R

Ω

FLOAT32

200–650

Capteur température moteur - seuil défaut en ohms

0x3657–0x3668

13912–13929

Réservé

(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?