DOCA0105FR-10

Présentation

Vue d'ensemble

FYI, this map is shared with Masterpact MTZ, Masterpact NT/NW and Compact NSX Modbus Communication guides. Any changes made will be made in all these guides.

L'interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur permet à une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur ComPacT, PowerPacT ou MasterPact de se connecter à un réseau Modbus-SL Modbus RS-485 à deux fils. Chaque disjoncteur dispose de sa propre interface IFM et d'une adresse Modbus correspondante.

Types d'interface IFM

L'interface IFM porte la référence LV434000. L'interface IFM de référence LV434000 remplace complètement l'interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.

NOTE:
  • Concernant les données de l’interface IFM, les données de l’interface IFM de référence LV434000 sont identiques à celles de l’interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.

  • MasterPact MTZ Les interfaces IFM TRV00210 et STRV00210 ne sont pas compatibles avec les disjoncteurs .

Fonctions de l'interface IFM

Les principales fonctionnalités de l'interface IFM sont les suivantes :

  • Une interface de liaison série Modbus fournie via

    • un connecteur RJ45

    • un accessoire de liaison empilable

  • Des commutateurs rotatifs sur l’IHM pour définir les adresses et l’option de verrouillage

  • Un bouton-poussoir dédié aux fonctionnalités de test

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?