DOCA0105FR-10

Introduction

Présentation

FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.

L'interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ (interface EIFE ) permet la connexion d'un seul disjoncteur débrochable MasterPact MTZ à un réseau Ethernet.

Elle assure un accès numérique à toutes les données transmises par l'unité de contrôle MicroLogic X du disjoncteur MasterPact MTZ . Elle fournit des informations sur le système de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU). De plus, elle contrôle les trois positions du disjoncteur dans son châssis :

  • Embroché

  • Débroché

  • Test

Fonctions de l'interface EIFE

Les principales fonctionnalités de l'interface EIFE sont les suivantes :

  • Double port 10/100 Mbit/s Ethernet pour une connexion en chaînage simple

  • Service Web de profil d'équipement pour la détection de l'interface EIFE sur le réseau local (LAN)

  • Interface Ethernet pour disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ

  • Pages web de configuration intégrées

  • Pages web de surveillance intégrées

  • Pages web de contrôle intégrées

  • Gestion du statut de châssis (CE, CD, et CT)

  • Système intégré de notification des alarmes par e-mail

  • Gestion de l'heure du réseau (SNTP)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?