Description du matériel
Description

A Deux ports Ethernet RJ45
A1 OFF : 10 Mbps
Vert fixe 100 Mbps
A2 vert fixe : liaison
Vert clignotant : activité
B Bouton de réinitialisation IP
C Étiquette d'identification d'appareil
D LED d'état du module
E LED d'état du réseau
F ULP LED d'état
G Port ULP en mode USB
H Code QR pour information produit
I Clip DIN
J Connexion à la terre
K CT fin de course
L CE fin de course
M CD fin de course
N ID MAC
Pour plus d'informations, consultez le document NVE23550 MasterPact MTZ EIFE – Embedded Ethernet Interface for One Drawout Circuit Breaker – Instruction Sheet.
Montage
L'interface EIFE est intégrée dans le châssis du disjoncteur MasterPact MTZ .
Alimentation 24 V CC
L'interface EIFE est alimentée par le module de port ULP.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document DOCA0093EN MasterPact ULP (Universal Logic Plug) System for ComPact and Circuit Breakers – User Guide.
Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée et approuvée UL à tension limitée/courant limité ou de classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.
TBC by Ravindra: the EIFE is not connected to the 24 Vdc power supply, but to a dedicated cable connected on the ULP port
Connexion Ethernet
LED d'état du module
Le voyant LED bicolore de l'état du module indique l'état de l'interface EIFE .
Signalisation par voyant LED |
Description de l'état |
Action |
---|---|---|
OFF |
Absence d'alimentation |
Aucun |
Vert fixe |
Interface EIFE opérationnelle |
Aucun |
Vert clignotant (allumé durant 250 ms, éteint durant 250 ms) |
Page Web de contrôle masquée disponible |
Aucun |
Vert clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms) |
Firmware de l'interface EIFE corrompu |
Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide. |
Rouge clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms) |
Interface EIFE en mode dégradé |
Remplacez le module ULP lors de la prochaine opération de maintenance. |
Rouge fixe |
Interface EIFE hors service |
Aucun |
Vert/rouge clignotant (vert durant 1 s, rouge durant 1 s) |
Mise à jour de Firmware en cours |
Aucun |
Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms) |
Autotest en cours |
Aucun |
Voyant LED d'état du réseau
Le voyant LED bicolore de l'état du réseau indique l'état du réseau Ethernet.
Signalisation par voyant LED |
Description du statut |
---|---|
OFF |
Aucune alimentation ou pas d'adresse IP |
Verte fixe |
Adresse IP valide |
Rouge fixe |
Adresse IP dupliquée |
Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms) |
Autotest en cours |
Orange fixe |
Erreur détectée dans la configuration IP |
ULP Status LED
Le voyant ULP status LED jaune indique le mode du module ULP.
ULP Voyant |
Mode |
Action |
---|---|---|
Nominal |
Aucune |
|
Conflit |
Supprimer le module ULP excédentaire |
|
Dégradé |
Remplacer l'interface EIFE lors de la prochaine opération de maintenance |
|
Test |
Aucune |
|
Conflit de firmware non critique |
Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware ainsi que la compatibilité matérielle, et suivez les actions recommandées. |
|
Conflit de matériel non critique |
||
Conflit de configuration |
Installer les fonctionnalités manquantes |
|
Conflit de firmware critique |
Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivez les actions recommandées |
|
Conflit de matériel critique |
||
Arrêt |
Remplacez l'interface EIFE |
|
Hors tension |
Vérifiez l'alimentation électrique |
Adresse Modbus
L'interface EIFE accepte l'adresse Modbus de l'IMU à laquelle elle est connectée.
L'adresse Modbus est 255 et ne peut pas être modifiée.
Mode de commande intrusif
Le mode de commande intrusif EIFE est configurable à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission . Ce logiciel peut activer ou désactiver la possibilité d'envoyer des commandes de contrôle à distance sur le réseau Ethernet à l'interface EIFE et aux autres modules de l'IMU connectée.
-
Si le mode de commande intrusif est verrouillé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.
-
Si le mode de commande intrusif est déverrouillé (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.
Bouton de réinitialisation
Lorsque le bouton de réinitialisation est maintenu enfoncé pendant 1 à 5 secondes, il force le mode d'acquisition IP sur le paramètre par défaut d'usine (DHCP).
Contacts de position de châssis
Pour identifier la position du châssis du disjoncteur, l'interface EIFE dispose de trois interrupteurs de fin de course.
Interrupteur de fin de course |
Description |
---|---|
CE |
Contact de position châssis embroché |
CD |
Contact de position châssis débroché |
CT |
Contact de position test du châssis |
FYI, this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide.