Caractéristiques du disjoncteur
Paramètres système
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1FD8–0x1FD9 |
8153–8154 |
R |
V |
FLOAT32 |
208–1000 |
Tension nominale |
0x1FDA–0x1FDB |
8155–8156 |
R |
A |
FLOAT32 |
100–8000 |
Courant nominal |
0x1FDC |
8157 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x1FDD |
8158 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
Fréquence nominale :
|
0x1FDE–0x1FE0 |
8159–8161 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x1FE1 |
8162 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
Nombre de pôles :
|
0x1FE2 |
8163 |
R |
– |
INT16U |
30–41 |
Type de système (voir description détaillée ci-dessous) :
|
0x1FE3–0x1FE4 |
8164–8165 |
R |
V |
FLOAT32 |
1000–1250 |
Tension primaire du transformateur |
0x1FE5–0x1FE6 |
8166–8167 |
R |
V |
FLOAT32 |
100–690 |
Tension secondaire du transformateur |
0x1FE7–0x1FEA |
8168–8171 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Date/heure actuelles de la source. |
Description détaillée du type de système :
Si... |
Alors… |
Résultat |
---|---|---|
le système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et sans prise de tension externe du neutre (ou ENVT) |
type de système = 30 |
|
le système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et sans ENVT |
type de système = 31 |
|
le système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et avec un ENVT |
type de système = 40 |
|
le système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et un ENVT, ou si le système est un disjoncteur quadripolaire |
type de système = 41 |
|
Révision du matériel
La révision du matériel est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :
-
XXX = version majeure (000–127)
-
YYY = version mineure (000–255)
-
ZZZ = numéro de révision (000–255)
Le caractère NULL clôture le numéro de révision.
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2047–0x204C |
8264–8269 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Révision du matériel |
Type de protection
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x204E |
8271 |
R |
– |
INT16U |
– |
Type de protection :
|
Type d'application
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x204F |
8272 |
R |
– |
INT16U |
1 |
Type d'application :
|
Standard du disjoncteur
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2072 |
8307 |
R |
– |
INT16U |
0–3 |
Standard ou marché ciblé par l'appareil :
|
Révision du firmware
La révision du firmware est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :
-
XXX = version majeure (000–127)
-
YYY = version mineure (000–255)
-
ZZZ = numéro de révision (000–255)
Le caractère NULL clôture le numéro de révision.
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2094-0x2099 |
8341–8346 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Révision du firmware |
Paramètres de mesure
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x20C9 |
8394 |
R |
– |
INT16U |
– |
Calcul de la demande de courant :
|
0x20CA–0x20CB |
8395–8396 |
R-WC |
min |
FLOAT32 |
– |
Intervalle de calcul de la demande de courant |
0x20CC |
8397 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x20CD |
8398 |
R |
– |
INT16U |
– |
Calcul de la demande de puissance :
|
0x20CE–0x20CF |
8399–8400 |
R-WC |
min |
FLOAT32 |
– |
Intervalle de calcul de la demande de puissance |
0x20D0 |
8401 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x20D1 |
8402 |
R-WC |
– |
INT16U |
0–1 |
Capteur de tension neutre externe :
|
0x20D2 |
8403 |
R-WC |
– |
INT16U |
0–1 |
Capteur de courant neutre externe :
|
0x20D3 |
8404 |
R-WC |
– |
INT16U |
0, 2 |
Convention du signe de facteur de puissance :
|
20x0D4 |
8405 |
R-WC |
– |
INT16U |
0–1 |
Signe de puissance :
|
0x20D5 |
8406 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x20D6 |
8407 |
R-WC |
– |
INT16U |
0–1 |
Mode d'accumulation d'énergie :
|
20x0D7 |
8408 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
Méthode de calcul de puissance :
|
Identification de l'appareil
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Gamme |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0x20D9 |
8410 |
R |
– |
INT16U |
– |
Identifiant interne du produit :
|
0x20DA–0x20E3 |
8411–8420 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Nom du fournisseur : ‘Schneider Electric’ |
0x20E4–0x2123 |
8421–8484 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
URL du fournisseur |
0x2124–0x212D |
8485–8492 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Gamme de produits : ‘ MicroLogic ’ |
0x212C–0x2132 |
8493–8500 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Modèle de produit |
0x2134–0x213B |
8501–8508 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Code de produit |
0x213C–0x2148 |
8509–8521 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Numéro de série de l'unité de contrôle MicroLogic |
0x2149–0x2168 |
8522–8553 |
R-WC |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Nom de l'application utilisateur |
0x2169–0x2178 |
8554–8569 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Capacité principale de l'appareil |
0x2179 |
8570 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x217A–0x2181 |
8571–8578 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Gamme de produits : ‘ MasterPact MTZ ’ |
0x2182–0x2189 |
8579–8586 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
0x218A–0x218D |
8587–8590 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Niveau de performance :
|
0x218E–0x219A |
8591–8603 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Numéro de série du disjoncteur MasterPact MTZ |
0x219B–0x21AA |
8604–8619 |
R |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
Famille de dispositifs : ‘Disjoncteur’ |
État d'inhibition sans fil
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x887C |
34941 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
Validité de chaque bit du registre 34942 :
|
0x887D |
34942 |
R |
– |
INT16U |
– |
0 |
État d'inhibition sans fil de Bluetooth
|
1–15 |
Réservé |