DOCA0105FR-10

Liste des commandes de l’interface IFE/EIFE

Liste des commandes pour les interfaces IFE/EIFE

Le tableau suivant répertorie les commandes de l'interface IFE/EIFE avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites Exécution d'une commande.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Obtenir l'heure actuelle

768

Aucun mot de passe n'est requis

Régler l'heure absolue

769

Aucun mot de passe n'est requis

Ecrire le nom de l'application utilisateur

1032

Aucun mot de passe n'est requis

Définir la durée de validité des données

41868

Administrateur, Services, Ingénieur ou Opérateur

Liste des commandes propres à l'interface EIFE

Le tableau suivant répertorie les commandes de l'interface EIFE avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Réinitialiser les alarmes EIFE

41099

Administrateur ou Opérateur

Compteurs de présélections de châssis et de racks

41352

Administrateur ou Opérateur

Prédéfinir les temporisateurs de regraissage

41353

Administrateur ou Opérateur

Obtenir les événements

50560

Aucun mot de passe n'est requis

Codes d'erreur

Les codes d'erreur générés par l'interface IFE/EIFE sont les codes d'erreur génériques Résultat de la commande.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?