DOCA0105FR-10

Commandes de gestion de session

Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes nécessaires à la gestion de la session d'édition de la fonction de configuration des paramètres de protection conformément à la norme UL489SE, avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Ouvrir une session de configuration Ouvrir une session de configuration

1930

Administrator

Appliquer les paramètres Appliquer les paramètres

1932

Administrator

Obtenir l'état d'application des paramètres Obtenir l’état d’application des paramètres

1924

Aucun mot de passe n'est requis

Fermer la session de configuration Fermer une session de configuration

1933

Administrator

Ouvrir une session de configuration

Pour ouvrir une session de configuration, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

1930

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

10

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur

La clé de la session de modification est renvoyée aux registres de commande de la manière suivante :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8020

INT16U

1930

Dernier code de commande

0x1F40

8021

INT16U

Etat de la commande :

0x1F41

8022

INT16U

4

Nombre d’octets renvoyés

0x1F42–0x1F43

8023-8024

INT32U

0-4294967294

Clé de session de la commande

Appliquer les paramètres

Pour appliquer les paramètres, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

1932

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

14

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur

0x1F45–0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

Clé de session demandée pour la commande

Obtenir l’état d’application des paramètres

Pour obtenir l’état d’application des paramètres, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

1924

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

14

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

0

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

0

Mot de passe de la commande = 0 (aucun mot de passe requis)

0x1F45–0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

Clé de session demandée pour la commande

L’état d’application des paramètres est renvoyé aux registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F53

8020

INT16U

1924

Dernier code de commande

0x1F54

8021

INT16U

Etat de la commande :

0x1F55

8022

INT16U

6

Nombre d’octets renvoyés

0x1F56–0x1F57

80023-8024

INT32U

0-4294967294

Clé de session obtenue pour la commande. Elle doit être égale à la clé de session demandée pour la commande.

0x1F58

8025

INT16U

0-1

Etat de la commande d’application des paramètres :

  • 0 = Pas d’application de paramètres en cours

  • 1 = Application de paramètres en cours

Fermer une session de configuration

Pour fermer une session de configuration, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

1933

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

14

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004-8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur

0x1F45–0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

Clé de session demandée pour la commande

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?