DOCA0103FR-07

Dépannage : Opérations de contrôle à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Définition

Les opérations de contrôle comprennent les commandes d'ouverture et de fermeture de l'appareil à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Impossible de contrôler l'appareil depuis le logiciel EcoStruxure Power Commission connecté à un port Mini USB

Description du problème

Symptôme

Causes probables

Solutions

Impossible d'ouvrir ou de fermer l'appareil.

Message EcoStruxure Power Commission :

Echec d'opération sur disjoncteur : l'actionneur est en mode manuel. Les commandes de disjoncteur à distance ne sont pas autorisées

Le mode de contrôle de l'appareil est réglé sur Manuel.

Passez au mode de contrôle Auto.

Message EcoStruxure Power Commission :

Echec d'opération sur disjoncteur : Le mode d'exécution sélectionné est Distant

L'appareil est en mode de contrôle automatique à distance.

Passez au mode de contrôle automatique local.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission n'affiche pas l'option voulue.

Droits d'accès insuffisants.

Connectez-vous au logiciel EcoStruxure Power Commission en tant qu'administrateur.

Message EcoStruxure Power Commission :

Droits utilisateur insuffisants (mot de passe incorrect)

Le mot de passe est incorrect : erreur de saisie du mot de passe ou droits d'accès de l'utilisateur insuffisants.

Saisissez de nouveau le mot de passe.

En cas de droits d'accès insuffisants, vérifiez la validité du mot de passe auprès de l'administrateur système.

Impossible de fermer l'appareil.

Message EcoStruxure Power Commission :

Echec d'opération sur disjoncteur : L'action demandée n'est pas autorisée car elle a été inhibée

La commande de fermeture est inhibée par IO.

Activez la commande de fermeture à l'aide du commutateur de sélection raccordé à une entrée numérique du module d'E/S (I=1)

La commande de fermeture est inhibée par une commande provenant du réseau de communication ou du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, sélectionnez le menu Vérification de l'équipement > Equipements et modifiez le paramètre Inhibition de la fermeture à distance du disjoncteur de la valeur Activée par la communication à la valeur Désactivée.

L'inhibition de la fermeture par le module d'E/S n'est pas opérationnelle

Description du problème

Cause probable

Solution

L’appareil peut être fermé lorsque le commutateur de sélection câblé sur une entrée numérique du module IO est défini sur Inhibit (I4=0).

Le paramètre MicroLogic X de Fermeture du disjoncteur par une entrée numérique est désactivé.

Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, dans le menu Général, dans Inhibition de la fermeture du disjoncteur, changez la valeur du paramètre Autoriser le contrôle par une entrée numérique pour l’Activer.

Impossibilité de contrôler l'appareil depuis le logiciel EcoStruxure Power Commission connecté par une interface EIFE, IFE ou IFM

Symptôme

Causes probables

Solutions

Message EcoStruxure Power Commission :

Echec d'opération sur disjoncteur : L'équipement est incapable d'exécuter l'opération ou l'interface de communication est verrouillée

Les commandes de contrôle à distance sont désactivées par le commutateur de verrouillage situé à l'avant de l'interface IFE.

Placez le commutateur de verrouillage en position Déverrouillé à l'avant de l'interface IFE.

L'interface EIFE est verrouillée par le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, choisissez Configurer > Communication et modifiez la valeur du paramètre Position du verrouillage à distance de Verrouillé en Déverrouillé.

Message EcoStruxure Power Commission :

Echec d'opération sur disjoncteur : l'actionneur est en mode manuel. Les commandes de disjoncteur à distance ne sont pas autorisées

Le mode de contrôle de l'appareil est réglé sur Manuel.

Passez au mode de contrôle Auto.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission n'affiche pas l'option voulue.

Droits d'accès insuffisants.

Connectez-vous au logiciel EcoStruxure Power Commission en tant qu'administrateur.

Message EcoStruxure Power Commission :

Echec d'opération sur le disjoncteur : Le mode d'exécution sélectionné est Local (l'exécution via une connexion distante n'est pas autorisée)

L'appareil est en mode de contrôle automatique local.

Passez au mode de contrôle automatique à distance.

Message EcoStruxure Power Commission :

Droits utilisateur insuffisants : Mot de passe incorrect

Le mot de passe est incorrect : erreur de saisie du mot de passe ou droits d'accès de l'utilisateur insuffisants.

Saisissez de nouveau le mot de passe.

En cas de droits d'accès insuffisants, vérifiez la validité du mot de passe auprès de l'administrateur système.

Vérifications supplémentaires

Si les actions de dépannage indiquées ci-dessus sont sans effet, le problème peut être lié aux opérations mécaniques ou électriques de l'appareil. Consultez les informations de dépannage relatives aux Opérations de contrôle mécanique et Opérations de contrôle électrique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?