DOCA0103FR-07

Dépannage : Déclenchement intempestif

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Définition

Un déclenchement intempestif est un déclenchement qui n'est pas causé par une fonction de protection (en fonctionnement normal) ou par des tests.

Dépannage

Description du problème

Symptôme

Causes probables

Solutions

Ouverture de l'appareil en l'absence de défaut de surtension électrique.

Le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut n'est pas sorti et aucun voyant de cause de déclenchement n'est allumé.

Détection par MN undervoltage release d'une chute de la tension au-dessous du seuil.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation du MN (V > 0,85 Un).

Envoi d'un ordre (délestage de charge, par exemple) au déclencheur voltmétrique d'ouverture MX par un autre appareil.

Vérifiez les paramètres de l'appareil émetteur de l'ordre.

Ordre intempestif d’ouverture par le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Déterminez l'origine de cet ordre et annulez-le.

Déclenchement de l'appareil dans un délai plus court que prévu après une tentative de fermeture.

Le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut est sorti et le voyant Ir est allumé.

La mémoire thermique est toujours active et le courant sur la ligne dépasse le seuil Ir.

Vérifiez s'il existe encore une condition de surcharge sur la ligne. Le cas échéant, apportez la correction appropriée. Pour plus d'informations sur la mémoire thermique, consultez la référence DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur indiquée dans la section Documents à consulter au début du présent guide.

Le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut est sorti, le voyant Ir ou Isd est allumée et le voyant ERMS est allumé.

La fonction ERMS est active, de sorte que l'appareil s'ouvre pour des valeurs de protection plus basses.

La fonction ERMS applique des valeurs réduites des paramètres de protection à utiliser pendant la maintenance. Vérifiez si une opération de maintenance est en cours. Si la fonction ERMS n'est plus nécessaire, désenclenchez-la pour revenir aux paramètres de protection normaux.

Les courbes de déclenchement (A ou B) ont été modifiées ou l'unité de contrôle n'est pas réglée sur le jeu habituel de courbes de déclenchement (A ou B).

Il peut s'agir d'un changement de comportement voulu et non d'un problème. Vérifiez que les définitions des courbes de déclenchement décrivent le comportement voulu. Modifiez ces définitions si nécessaire.

Déclenchement immédiat après une tentative de fermeture de l'appareil.

Le bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut est sorti et le voyant Ir est allumé.

Courants transitoires de fermeture trop élevés.

  • Modifiez votre réseau ou les réglages de votre unité de contrôle.

  • Vérifiez l’état de votre appareil avant sa remise en service.

Déclenchement immédiat de l'appareil suite à une tentative de fermeture avec activation du bouton bleu de réarmement après déclenchement.

Fermeture sur court-circuit.

Consulter les situations critiques MasterPacT MTZ.

Déclenchement intempestif avec activation du bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut.

Bouton bleu de réarmement après déclenchement insuffisamment enfoncé.

Enfoncez complètement le bouton bleu de réarmement après déclenchement.

Surintensité transitoire détectée sur la ligne avec paramètre de déclenchement instantané rapide activé dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Comportement intentionnel. Si nécessaire, ajustez les paramètres dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?