Configuración de bajada/subida mediante la pantalla
- Vaya a .
- Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a Pert.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
-
Pulse la flecha arriba para salir. Pulse Sí para guardar los cambios.
Parámetros de configuración de subida y bajada disponibles mediante la pantalla.
Parámetro
Valores
Descripción
Límite de bajada 1 – 99
Establece los valores límite de bajada en % NOTA: El límite de bajada + histéresis debe ser ≤100Límite de subida 101 – 199
Establece los valores límite de subida en % NOTA: El límite de subida - histéresis debe ser ≥100Histéresis 1 – 100
Establece el valor de histéresis
La histéresis es la diferencia de magnitud entre los umbrales de inicio y finalización de bajada/subida. Por ejemplo, una histéresis del 5% implica que una bajada con un umbral del 90% debe alcanzar el 95% antes de poder finalizar la bajada y una subida con un límite del 110% debe alcanzar el 105% antes de poder finalizar la subida.
CP - Nivel de tensión 100 – 1000000
Establezca el nivel de tensión nominal del sistema NOTA: El usuario debe configurar la tensión nominal L-L para configuraciones de sistemas de alimentación trifásicos de 3 hilos o L-N para otras configuraciones.