Páginas web predeterminadas
Además, puede utilizar las páginas web para configurar diferentes parámetros.
Inicio
Esta es la ficha predeterminada que se muestra cuando accede a las páginas web de la central de medida. Esta ficha permite visualizar los parámetros de Identificación del dispositivo que se muestra en la siguiente tabla:
Parámetro |
Descripción |
---|---|
Nombre del OEM |
Nombre del fabricante del equipo original (OEM) Schneider Electric |
URL del OEM |
Enlace a la URL del OEM www.se.com |
Versión del firmware |
Versión de firmware actual, incluido el SO (sistema operativo), el SR (sistema de restablecimiento), la versión de idioma y la versión de la tarjeta de comunicaciones |
Versión FPGA |
Versión de la FPGA actual |
Gama de productos |
Nombre del tipo de dispositivo |
Modelo del producto |
Número de modelo del dispositivo |
Número de serie |
Número de serie del dispositivo |
Fecha y hora de fabricación |
Fecha y hora en las que se fabricó el dispositivo |
Supervisión
Esta ficha le permite navegar hasta los siguientes menús para visualizar el contenido de las páginas web:
Menú de la página web |
Descripción |
---|---|
Lecturas básicas |
|
Corriente residual* |
Muestra los valores de medición de la intensidad residual instantánea. |
Calidad de la energía |
Valores de THD y desequilibrio de tensión e intensidad. |
Alarmas activas |
Lista de eventos de alarmas activas (no confirmadas) con un sello de fecha y hora de cada evento, el valor que provocó la alarma (por ejemplo, activación) y una descripción del tipo de evento. NOTA: Puede hacer clic en el botón Actualizar para actualizar la lista de alarmas activas.
|
Historial de alarmas |
Lista histórica de eventos de alarmas (confirmadas) con un sello de fecha y hora de cada evento, el valor que provocó la alarma (por ejemplo, activación) y una descripción del tipo de evento. NOTA: Puede hacer clic en el botón Actualizar para actualizar la lista del histórico de alarmas.
|
Entradas/Salidas* |
Muestra el estado actual de las entradas/salidas digitales y las entradas analógicas. |
Registro de datos |
Una lista de datos con sello de fecha y hora registrados en el registro de datos de la central de medida (energía suministrada en kWh, kVARh y kVAh). NOTA: Puede hacer clic en el botón Actualizar para actualizar la lista del registro de datos.
|
Formas de onda* |
Muestra los registros de captura de formas de onda generados por eventos de bajada/subida. |
*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. |
Diagnóstico
Esta ficha le permite visualizar las siguientes páginas web:
Menú de la página web |
Submenú de la página web |
Descripción |
---|---|---|
General |
Fecha/Hora |
Muestra la fecha y la hora actuales de la central de medida y la última hora de inicio. |
Estado de la central de medida |
Muestra el estado de diagnóstico de la central de medida. |
|
Comunicación |
Ethernet |
Muestra las estadísticas globales de Ethernet. NOTA: Puede
hacer clic en el botón Restablecer para
restablecer las estadísticas globales de Ethernet.
|
Servicios de red IP |
Muestra las estadísticas del puerto Modbus TCP y el cliente SMTP. NOTA: Puede hacer clic en el botón Restablecer para restablecer las estadísticas del puerto Modbus TCP y el
cliente SMTP.
|
|
Lectura de los registros de dispositivos |
Le permite leer un bloque específico de registros de Modbus de la central de medida o de un dispositivo esclavo cuando la central de medida actúa como pasarela. |
Mantenimiento
Esta ficha le permite visualizar las siguientes páginas web:
Menú de la página web |
Submenú de la página web |
Descripción |
---|---|---|
Registro de mantenimiento |
Registro de mantenimiento |
Muestra los parámetros del registro de mantenimiento junto con los eventos de la central de medida y, en particular, los cambios en su configuración. Cada evento incorpora un sello de fecha y hora. El campo Tipo de evento ofrece una breve descripción de qué ha cambiado y el campo Causa del evento especifica qué ha provocado el evento.
NOTA: Puede hacer clic en el botón Actualizar para actualizar la lista del registro de mantenimiento. También
puede hacer clic en Diez registros siguientes o en Diez registros previos para ver los
registros del registro de mantenimiento.
|
Actualizar |
Firmware |
Le permite actualizar el firmware de la central de medida (consulte la sección Actualización del firmware mediante las páginas web). |
Estado de la actualización |
Muestra el estado de la última actualización de la central de medida. |
Configuraciones
Esta ficha le permite visualizar las siguientes páginas web:
Menú de la página web |
Submenú de la página web |
Descripción |
---|---|---|
Seguridad |
Certificado del producto |
Muestra los detalles del certificado de producto. Permite crear un certificado autofirmado del producto. NOTA: Deberá volver
a iniciar sesión en las páginas web para visualizar los
cambios aplicados (crear cambios en el certificado).
|
Comunicación |
Configuración del puerto serie |
Permite configurar el puerto serie y los ajustes de puerto serie avanzados. |
Ajustes de Ethernet |
Permite configurar los ajustes de Ethernet. |
|
Configuración avanzada de Ethernet |
Permite configurar los ajustes avanzados de Ethernet, FTPS y HTTPS. |
|
Ajustes de fecha y hora |
Permite configurar la sincronización horaria y la hora manualmente. |
|
Filtrado de IP |
Permite establecer el nivel de acceso de cada dirección IP configurada, además de las direcciones IP anónimas. NOTA: La opción Activar filtrado está desactivada de forma predeterminada.
|
|
Ajustes de DPWS |
Permite activar o desactivar el DPWS. |
|
Ajustes de SNMP |
Permite configurar los parámetros de SNMP y capturas de SNMP. |
|
Ajustes de DNP3 |
Permite activar o desactivar el DNP3. |
|
Ajustes de EtherNet/IP |
Permite activar o desactivar EtherNet/IP. |
|
Ajustes BACnet/IP |
Permite configurar los ajustes de BACnet/IP. |
|
Ajustes de correo electrónico en alarma |
Permite configurar los ajustes de correo electrónico asociado a alarma. |
|
Pantalla remota PM55x3RD * |
Permite configurar la central de medida PM5563 con la versión de hardware del dispositivo PM5RD . |
|
Administración de usuarios |
Cuentas de usuario |
Permite añadir cuentas de usuario, eliminar cuentas de usuario, restablecer contraseñas de cuentas de usuario, asignar roles de usuario y finalizar sesiones de cuenta de usuario. |
Banner de advertencia |
Permite configurar el mensaje de advertencia (450 caracteres como máximo) que aparece en la pantalla de inicio de sesión. NOTA: El banner de advertencia configurado para el idioma solo puede verse
en el idioma correspondiente en la pantalla de inicio de sesión
de la página web. Otros idiomas tendrán el banner de advertencia
predeterminado "Esta aplicación está protegida
por la legislación en materia de derechos de autor y los tratados
internacionales".
|
|
*Solo disponible en el modelo de central de medida PM5563 . |