E/S analógica
O bloco de funções AvAnalogIO fornece informações sobre o avatar de E/S analógica com duas entradas e uma saída.
Interface de entrada de AvAnalogIO
Entrada |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
AQ0 |
INT |
Valor a ser gravado na saída analógica 0. A unidade e a escala dependem do tipo de saída analógica configurado.
|
Interface de saída de AvAnalogIO
Saída |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
Ready |
BOOL |
Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução. |
AI0 |
INT |
Indica o valor lido da entrada analógica 0. A unidade e a escala dependem do tipo de saída analógica configurado.
|
AI1 |
INT |
Indica o valor lido da entrada analógica 1. |