Gerenciamento de ativos
O bloco de funções DeviceX_AssetManagement retorna o status dos dados de gerenciamento de ativos acíclicos do dispositivo especificado.
Interface de saída de DeviceX_AssetManagement
Saída |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
TimeDeviceOn |
DINT |
Esse registro indica o tempo em que o módulo ficou ligado durante seu ciclo de vida. (Unidade: h) |
TimeDeviceOn_O |
BOOL |
Esse registro indica o estouro de quanto tempo o módulo ficou ligado durante seu ciclo de vida. |
TimeSwitchOn |
DINT |
Esse registro indica por quanto tempo o contator esteve no estado fechado. (Unidade: h) |
TimeSwitchOn_O |
BOOL |
Esse registro indica o estouro de quanto tempo o contator ficou no estado fechado. |
EventCntr |
DINT |
Esse registro indica quantas vezes esse módulo apresentou um erro de dispositivo. Esse valor não inclui erros de dispositivo detectados que impedem a gravação ou corrompimento da memória não volátil. |
ContactorCycleCntr |
DINT |
Esse registro indica quantas vezes o contator foi comandado do estado aberto para o estado fechado. |
ContactorCycleCntr_O |
BOOL |
Esse registro indica o estouro de quantas vezes o contator foi comandado do estado aberto para o estado fechado. |
DevicePowerCycleCntr |
DINT |
Esse registro indica quantas vezes o dispositivo foi ligado. |
DevicePowerCycleCntr_O |
BOOL |
Esse registro indica o estouro de quantas vezes o dispositivo foi ligado. |
SILStopCntr |
DINT |
Esse valor indica o número de operações de relés espelho. |
SILStopCntr_O |
BOOL |
Esse valor indica o estouro do número de operações de relés espelho. |
MaxIRMS |
DINT |
Esse registro indica a corrente máxima que o dispositivo mediu durante seu ciclo de vida. (Unidade: 100 mA) |
AvgIRMS |
DINT |
Corrente média medida durante a vida do dispositivo (corrente total/tempo em que o dispositivo está conduzindo corrente). (Unidade: mA) |
AvgIRMS_O |
DINT |
Indica o estouro do valor da corrente média medida durante a vida do dispositivo (corrente total/tempo em que o dispositivo está conduzindo corrente). (Unidade: mA) |
MaxAvgVRMS |
DINT |
Esse registro indica a tensão máxima que o dispositivo mediu durante seu ciclo de vida. (Unidade: V) |
AvgVRMS |
DINT |
Tensão Vrms média nas três fases. (Unidade: V) |