DOCA0271PTBR-00

Gerenciamento de ativos do sistema

O bloco de funções AvSystem1_AssetManagement retorna o status dos dados acíclicos de gerenciamento de ativos do avatar do sistema.

Bloco de funções AvSystem1_AssetManagement

Interface de saída de AvSystem1_AssetManagement

Saída

Tipo de dados

Descrição

MacAddress_XX

INT

Endereço MAC do dispositivo XX.

MacAddress_YY

INT

Endereço MAC do dispositivo YY.

MacAddress_ZZ

INT

Endereço MAC do dispositivo ZZ.

MacAddress_UU

INT

Endereço MAC do dispositivo UU.

MacAddress_VV

INT

Endereço MAC do dispositivo VV.

MacAddress_WW

INT

Endereço MAC do dispositivo WW.

TimeModuleOn

DINT

Esse registro indica por quanto tempo o módulo ficou ligado durante seu ciclo de vida (Unidade: h).

TimeModuleOn_O

BOOL

Esse registro indica o estouro de quanto tempo o módulo ficou ligado durante seu ciclo de vida.

EventCntr

DINT

Esse registro indica quantas vezes esse módulo apresentou um erro de dispositivo (Unidade: h). Esse valor não inclui eventos de dispositivo que corrompem ou impedem a gravação da memória não volátil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?