DOCA0271PTBR-00

Marcações de data/hora

Algumas saídas que fazem parte de um bloco de funções, incluindo registros, marcações de data/hora, datas de início e datas de parada, fornecem informações de marcação de data/hora, como a data e a hora em que o valor foi registrado. O bloco de funções inclui uma saída única para cada um dos critérios a fim de apresentar os dados de data e marcação de data/hora conforme mostrado a seguir:

  • cs: centésimo de segundo

  • D: dia

  • h: hora

  • M: mês

  • min: minuto

  • sec: segundo

  • Y: ano

Exemplo: As seguintes saídas estão disponíveis para a marcação de data/hora de VoltageDipStartDate1:

  • VoltageDipStartDate1_cs

  • VoltageDipStartDate1_D

  • VoltageDipStartDate1_h

  • VoltageDipStartDate1_M

  • VoltageDipStartDate1_min

  • VoltageDipStartDate1_sec

  • VoltageDipStartDate1_Y

Registros, marcações de data/hora, datas de início e datas de parada que fornecem informações de marcação de data/hora terminadas em 1 indicam a saída mais recente e, dependendo do número de saídas disponíveis, a saída com o número mais alto indica a entrada menos recente. Portanto, no caso das saídas mostradas como VoltageDipStartDate1 e VoltageDipStartDate5, 1 indica a entrada mais recente e 5 indica a entrada menos recente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?