Objeto de controle
Objeto de controle (0x6A, instância 10–99)
ID do atributo | Descrição |
---|---|
1 |
Temperatura do motor |
2 |
Grupo SIL |
3 |
Capacidade térmica utilizada do motor |
4 |
Mensagem de alarme |
5 |
Mensagem de alarme |
6 |
Mensagem de disparo |
7 |
Mensagem de disparo |
8 |
Tempo para disparo |
9 |
Tempo para restauro |
10 |
Status de alarmes preditivos |