8536IB1905KO-05

TeSys island 개념

TeSys island 는 주로 저전압 부하의 직접 제어 및 관리를 위해 자동화 아키텍처 내에서 통합된 기능을 제공하는 모듈식, 다기능 시스템입니다. TeSys island 는 전기 제어 패널에 설치된 최대 80A(AC1)의 모터 및 기타 전기 부하를 전환하고, 보호 및 관리할 수 있습니다.

이 시스템은 TeSys avatars 개념과 함께 설계되었습니다. 이러한 avatars 는:

  • 자동화 기능의 논리 및 물리적 측면 모두를 나타냅니다

  • TeSys island 의 구성을 결정합니다

TeSys island 의 논리적 측면은 제품 및 애플리케이션의 모든 수명주기 단계에 걸쳐 소프트웨어 툴과 함께 관리됩니다: 설계, 엔지니어링, 가동, 작동 및 유지 보수.

물리적 TeSys island 는 하나의 DIN 레일에 설치되어 모듈 간 내부적인 통신을 제공하는 플랫 케이블로 연결된 장치 세트로 구성됩니다. 자동화 환경과의 외부적인 통신은 하나의 버스 커플러 모듈을 통해 이뤄지며, TeSys island 는 네트워크에서 하나의 노드로 보여집니다. 기타 모듈에는 다양한 운영 기능을 다루는 스타터, 전원 인터페이스 모듈, 아날로그 및 디지털 I/O 모듈, 전압 인터페이스 모듈, SIL(표준 IEC 61508을 준수하는 안전 무결성 수준.) 인터페이스 모듈이 포함됩니다.

TeSys island 개요

버스 커플러

전원 인터페이스 모듈

아날로그 I/O 모듈

표준 스타터

디지털 I/O 모듈

SIL 스타터

전압 인터페이스 모듈

SIL 인터페이스 모듈

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.