8536IB1905KO-05

시스템 자산 관리 객체

시스템 자산 관리 객체(0x69, 인스턴스 1)

특성 ID 설명

1

공급업체 이름

2

제품 코드

3

MajorMinorRev

4

공급업체 URL

5

제품 이름

6

모델 이름

7

기본 MAC 주소

8

시리얼 번호

9

시간 (모듈) (켜짐)

10

이벤트 수 (장치 상태)

11

구성 해시 값

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.