8536IB1905RU-03

Конвейер, одно направление движения

Данный функциональный блок используется для управления конвейером в одном направлении движения.

Функциональный блок. Конвейер, одно направление движения

Входы Modbus TCP – Конвейер, одно направление движения

Имя входа Адрес Стартовый бит Размер (биты)
Работа 1 8501 0 1
Сбросить срабатывание защиты 8501 3 1

Выходы Modbus TCP – Конвейер, одно направление движения

Имя выхода Адрес Стартовый бит Размер (биты)
Время до сброса при тепловой перегрузке 450 0 16
Сообщение о срабатывании защиты 1 452 0 16
Сообщение о срабатывании защиты 2 453 0 16
Сообщение о сигнале защиты 1 461 0 16
Сообщение о сигнале защиты 2 462 0 16
Средний Iсреднекв. 500 0 32
Время до срабатывания защиты при тепловой перегрузке 511 0 16
Готов 3201 0 1
Статус работы 1 3201 1 1
Остановлено 3201 2 1
Сигнал 3201 3 1
Нагрузка действует 3201 8 1
Готово к сбросу 3201 9 1
Запуск нагрузки 3201 15 1
Сигнал ресурсов 3202 3 1
Вышестоящее напряжение присутствует 1 3202 12 1
Статус команды байпаса 3215 0 1
Статус локального режима работы в прямом направлении 3215 1 1
Статус предиктивного сигнала 3217 0 16
Вход 0 ПП 3224 0 16
Вход 1 ПП 3225 0 16
Вход 2 ПП 3226 0 16
Вход 3 ПП 3227 0 16
Вход 4 ПП 3228 0 16
Переключатель 0 ПП 3230 0 1
Переключатель 1 ПП 3230 1 1
Переключатель 2 ПП 3230 2 1
Переключатель 3 ПП 3230 3 1
Переключатель 4 ПП 3230 4 1
Использованная термическая устойчивость электродвигателя 9630 0 8
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.