8536IB1905TR-05

Tek Yönlü Konveyör

Bu işlev bloğu, bir konveyörü tek yönde yönetmek için kullanılır.

Tek Yönlü Konveyör İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—Tek Yönlü Konveyör

Giriş Adı Adres Başlangıç Biti Boyut (Bit)
Çalışma 1 8501 0 1
Açtırma Sıfırlama 8501 3 1

Modbus TCP Çıkışları—Tek Yönlü Konveyör

Çıkış Adı Adres Başlangıç Biti Boyut (Bit)
Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı 450 0 16
Koruma Açtırması Mesajı 1 452 0 16
Koruma Açtırması Mesajı 2 453 0 16
Koruma Alarmı Mesajı 1 461 0 16
Koruma Alarmı Mesajı 2 462 0 16
IRMS Ortalama 500 0 32
Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı 511 0 16
Hazır 3201 0 1
Çalışma 1 Durumu 3201 1 1
Tripped 3201 2 1
Alarm 3201 3 1
Yükleme Çalışıyor 3201 8 1
Sıfırlama için Hazır 3201 9 1
Yükleme Başlıyor 3201 15 1
Varlık Alarmı 3202 3 1
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1 3202 12 1
Baypas Komutu Durumu 3215 0 1
Yerel İleri Çalışma Durumu 3215 1 1
Öngörücü Alarm Durumu 3217 0 16
PV Girişi 0 3224 0 16
PV Girişi 1 3225 0 16
PV Girişi 2 3226 0 16
PV Girişi 3 3227 0 16
PV Girişi 4 3228 0 16
PV Anahtarı 0 3230 0 1
PV Anahtarı 1 3230 1 1
PV Anahtarı 2 3230 2 1
PV Anahtarı 3 3230 3 1
PV Anahtarı 4 3230 4 1
Kullanılan Motor Termal Kapasitesi 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?